启动和停止事件文件

可使用上下文菜单或命令来启动和停止事件文件。此外,也可在
HMI 服务器属性
对话框的
组件
选项卡中指定事件文件,使其在 HMI 服务器启动时自动运行。
小贴士:
构成事件文件的各个事件必须启用才会在文件运行时生效。
要启动或停止事件文件:
在
FactoryTalk View Studio
中,执行以下操作之一:
  • 在“浏览器”窗口中,右键单击事件文件,然后选择
    启动
    或
    停止
    。
  • 在“浏览器”窗口中,右键单击
    系统
    >
    命令行
    。在
    命令行
    对话框中,键入
    EventOn
    或
    EventOff
    命令以及事件文件的名称(例如
    EventOn Neweds
    ),然后按下
    Enter
    。
  • 在“浏览器”窗口中,创建在运行时发出
    EventOn
    或
    EventOff
    命令的宏。
  • 在图形画面中创建一个按钮,该按钮会发出
    EventOn
    或
    EventOff
    命令,并提供事件文件名作为命令参数。例如,如果文件名为
    Neweds
    ,则命令字符串将为
    EventOn Neweds
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal