为事件文件指定最大更新速率

最大更新速率是事件组件中的事件表达式的最快更新速率。最大更新速率还可以确定数据服务器发送标签值变化的最快速率。
可分别为创建的各事件组件单独设置最大更新速率。
除非要错过标签值的变化,否则应设置更新速率,使其与表达式中所用标签值的变化速率相同或更快。
事件文件默认的最大更新速率是 1 秒。经过此时间段后,
FactoryTalk View SE
即更新包含其值已改变的标签的表达式。可在
事件设置
对话框(可通过
事件
编辑器中的
设置
菜单打开)中对此进行更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal