运行事件文件

只能指定一个在 HMI 服务器启动时载入的事件文件。所有其他文件必须从命令行、宏或图形画面上的按钮来启动和停止。
要运行事件文件,请执行下列操作之一:
  • 在
    HMI 服务器属性
    对话框的
    组件
    选项卡中,将事件文件指定为 HMI 服务器启动时自动加载的启动组件。
  • 在
    FactoryTalk View Studio
    的命令行中,键入
    EventOn
    和要运行的事件文件名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal