事件编辑器

事件编辑器用于为应用程序设置事件处理。
下表显示了编辑器中的选项。
选项
描述
操作
键入当表达式为 True 时运行的命令、宏或符号。
已启用
要在文件运行且事件为 True 时运行事件文件中的单个事件,必须选中此复选框。
描述
键入事件动作的简要说明。此说明仅用于供您参考,不会在其他任何地方显示。
表达式
键入当表达式从 False (0) 变为 True(非零)时将触发操作的表达式。
表达式是可以返回值的数学或逻辑等式。它可包含标签名称、常量、数学、关系、逻辑和/或位运算符以及函数。标签名称本身可用作表达式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal