定义事件

事件
编辑器同时有一个表单和一个电子数据表部分。可在其中的任一部分中输入事件信息,但是,使用表单部分时,
表达式
编辑器可用。
表达式
编辑器中的按钮提供可用运算符、函数、标签、If-Then-Else 语法的列表。
小贴士:
事件独立处理,而不是顺序性处理。因此,不要设置事件以依赖其他事件。
要在表单部分中定义事件:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的“浏览器”窗口中,导航至
    逻辑与控制
    ,右键单击
    事件
    ,然后选择
    新建
    ,或双击列表中的现有事件文件。
  2. 在
    事件
    编辑器的
    操作
    字段中,键入要在表达式为 True 时运行的命令、宏或符号。
  3. 如果不希望事件变成激活状态,清空
    启用
    复选框。
  4. 在
    描述
    字段中,根据需要键入简要描述。
  5. 在
    表达式
    编辑器中,创建一个表达式,该表达式在为 True 时会触发操作。
  6. 单击
    接受
    确认并保存事件定义。
  7. 要定义另一事件,单击
    下一步
    。
  8. 完成后,从菜单中选择
    文件
    > 保存
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal