选择图形对象

当您创建或打开图形画面时,将会自动选定选择工具(箭头形状的指针)。请使用此工具指向画面中的对象或“图形”编辑器菜单中的条目并将其选中。
小贴士:
当“选择”工具为活动状态时,光标会显示为箭头。选择其他工具时,该工具的符号会显示在箭头下方。
要在绘制大部分对象后返回“选择”工具,请单击一次鼠标左键。要在绘制折线或多边形后返回“选择”工具,请单击一次鼠标右键。
要选择多个对象,请执行以下任一操作:
  • 选择第一个对象,然后按
    Ctrl
    并单击其他对象。
  • 将指针置于对象上,并沿对角线方向拖动,以在对象周围创建一个选择边框。当所有对象都在边框内时,释放鼠标按键。所有选定对象上的边框都被替换为手柄。按
    Ctrl
    键的同时单击对象,可将该对象添加到此组
要取消选择选定的对象:
  1. 单击任何对象之外的绘图区域。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal