选择多个图形对象

选择多个对象后,可以单击任何对象之外的绘图区域以取消选择。还可以通过选择
排列
>
组
将其分成一组。
要选择多个对象,请执行以下任一操作:
  • 选择第一个对象,然后按
    Ctrl
    键并单击要添加到选定组的对象。
  • 将指针置于对象上,并沿对角线方向拖动,以在对象周围创建一个选择边框。当所有对象都在边框内时,释放鼠标按键。所有选定对象上的边框都被替换为手柄。按
    Ctrl
    键的同时单击对象,可将该对象添加到此组。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal