删除对象

可使用
编辑
菜单下的
删除
选项从显示中删除对象。与
剪切
命令不同,
删除
不使用剪贴板。需要使用
撤消
来还原意外的删除操作。
要从图形画面中移除对象:
  1. 在图形画面中单击对象以选中它。
  2. 单击
    编辑
    >
    删除
    ,或右键单击对象打开上下文菜单并单击
    删除
    。
    小贴士:
    如果未选择任何内容,则“删除”不可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal