更改对象名称

可以在
属性面板
中更改图形对象的名称或为其添加工具提示。当光标悬停在画面中的对象上超过半秒时,会显示工具提示。
更改对象的名称或指定工具提示
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,右键单击对象以选择
    属性面板
    。
  2. 在
    属性面板
    对话框
    属性
    选项卡中的
    (名称)
    属性旁,键入新名称。
    小贴士:
    单击选项卡中的其他属性时,该名称会被保存并显示在
    属性面板
    标题下。
    以下是对象模型的保留名称且不能用于命名图形对象:
    Display
    、
    ThisDisplay
    、
    Application
    、
    AlarmSummary
    和
    Me
    。
  3. 要指定工具提示,请在
    ToolTipText
    属性旁键入名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal