“对象方法”对话框

如何打开“对象方法”对话框
在画面中右键单击某个对象,然后选择
方法
。
显示了在选定图形对象中实现的方法和属性。方法是作为对象一部分的函数。
可选择方法或属性,然后单击
?
了解有关所选条目的更多详细信息。
小贴士:
使用
Invoke
命令调用方法。
使用
Invoke
命令调用方法时,需要指定实施此方法的对象的名称。
可以从“方法”帮助复制信息,将其粘贴到其他位置,例如“ActiveX 控件事件”对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal