搜索
FactoryTalk View SE 帮助
使用图形编辑器
使用图形编辑器来创建或编辑画面。
“图形”编辑器
打开图形画面
退出图形编辑器
隐藏画面上的图形对象
指定突出显示设置
使用对象浏览器
“对象浏览器”窗格
“对象浏览器”窗格设置
“突出显示设置”对话框
“突出显示设置”对话框中的选项
关于对象浏览器
“对象浏览器”对话框
绘制需要设置的对象
使用对象的标签名称
查看图像
导入图形图像
使用对象智能路径
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal