“突出显示设置”对话框中的选项

下表显示了该对话框中的选项。
选项
描述
按对象类型
在列表中选择要突出显示的一种或多种对象类型。
按动画类型
在列表中选择要突出显示的一种或多种动画类型。
按标签名称
选中该复选框并从列表中指定标签名称。列表会显示画面中对象引用的全部标签。
具有选定属性的对象在画面和对象浏览器中会以红色突出显示。
使用对象键
选中该对话框可使用对象键显示所有对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal