指定突出显示设置

使用
突出显示设置
对话框来突出显示图形画面和“对象浏览器”树列表上的指定对象。可以按对象类型、动画类型、数据条目或对象键选择对象。
小贴士:
如果画面使用红色背景,则将无法看到突出显示。
要指定突出显示设置:
  1. 在
    突出显示设置
    对话框中,选择要突出显示的对象,然后单击
    确定
    。
  2. 在
    对象浏览器
    对话框中,选中
    突出显示
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal