使用对象智能路径

对象智能路径能让用户在画面中以互动方式定位对象,而非通过在对话框中输入的数字。这意味着您可以通过将对象拖至合适位置指定对象的位置,而不是以像素确定其位置。
“动画”对话框类似于工具箱和调色板一样
悬浮
在屏幕上,因此在图形画面中绘制或编辑对象时,该对话框仍显示在屏幕中。如下例所述,“对象智能路径”利用了这一优势。
要使用“对象智能路径”定义对象的水平移动范围:
  1. 在
    FactoryTalk View Studio
    的
    图形
    编辑器中,选择对象,然后选择
    动画
    >
    水平位置
    。
  2. 在
    动画
    对话框的
    水平位置
    选项卡中,输入标签名称或创建一个返回值的表达式,该返回值可确定对象在画面中的当前水平位置。
  3. 在图形画面中,抓取对象并将其拖至起始位置。
  4. 在
    水平位置
    选项卡的“水平偏移量”框中,选择
    最小值
    复选框。
  5. 将对象拖动至其终点位置。此时,您可看到“最大值”复选框中的数字发生变化。
  6. 当对象位于终点位置时,选择
    最大值
    复选框,然后单击
    应用
    。
    小贴士:
    要附加旋转动画,可以使用
    旋转
    工具确定对象的开始和结束位置,按照上述水平位置说明选择“最小”和“最大”复选框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal