隐藏画面上的图形对象

默认情况下,将选中“对象浏览器”中的所有复选框,并在图形画面中显示所有对象。可使用“对象浏览器”隐藏图形画面上的对象。
如果选中或清除
对象浏览器
中一个组前的复选框,该组中所有对象都会在图形画面上显示或隐藏。如果选中或清除
对象浏览器
中
显示
根节点前的复选框,图形画面上的所有对象都会显示或隐藏。
小贴士:
在运行时,图形对象的显示状态取决于表达式。
对象浏览器
对于图形对象的可见状态对运行时对象的默认可见状态没有影响。
要隐藏画面上的图形对象:
  • 在
    对象浏览器
    中,清除要隐藏对象前的复选框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal