“对象浏览器”对话框

如何打开“对象浏览器”对话框
在
FactoryTalk View Studio
的图形画面中,执行以下操作之一:
  • 右键单击按键对象,然后选择
    属性
    。在
    常规
    选项卡的
    链接对象
    字段旁边,单击浏览按钮 (...)。
  • 单击按键对象。在
    属性面板
    的
    属性
    选项卡的
    链接对象
    属性旁边,单击浏览按钮 (...)。
使用
对象浏览器
对话框可将键对象链接到其他对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal