关于对象浏览器

对象浏览器提供当前画面中可链接至正在编辑其属性的“键”列表中对象的对象列表。如果按照此方式将对象链接至某个键,则按下此键时将会影响对象。
小贴士:
只有
对象
>
键
菜单下的对象才能链接到另一个对象。在其属性对话框和
属性面板
中,这些键也称为按钮。
只有
键
对象中的对象才能链接至
控件列表选择器
和
画面列表选择器
。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal