“突出显示设置”对话框

如何打开“突出显示设置”对话框
  1. 在 FactoryTalk View Studio 中,在图形画面中单击右键并选择
    对象浏览器
    。还可单击
    视图
    >
    对象浏览器
    。
  2. 在“对象浏览器”对话框中,单击
    设置
    。
突出显示设置
对话框可用于突出显示图形画面和对象浏览器树列表上的指定对象。可以按对象类型、动画类型、数据条目或对象键选择对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal