HMI 服务器备份与还原

HMI 服务器备份与还原工具用于备份正在运行的 HMI 服务器以及还原未在运行的 HMI 服务器。
只能在安装了 HMI 服务器软件的计算机上运行此工具:
  • 如果您正在备份 HMI 服务器,则必须在要备份的 HMI 服务器所在的同一计算机上运行 HMI 服务器备份与还原工具。可将备份副本保存到本地目标路径(同一计算机上)或映射驱动器(远程计算机上)。该工具会将应用程序的文件和文件夹结构复制到目标文件夹中。该工具不会将 HMI 服务器的工程文件备份为单个文件。
  • 如果要还原 HMI 服务器,则必须在要还原 HMI 服务器的计算机上运行 HMI 服务器备份和还原工具。如果要使用备份中包含的 HMI 服务器覆盖现有 HMI 服务器,则必须先停止运行目标 HMI 服务器,然后才能还原它的工程文件。运行目标 HMI 服务器时,其标签数据库文件被锁定且无法覆盖。
该工具也可从命令行运行。例如,将其作为从一组计算机到另一组计算机部署系统的组成部分,包含在批处理文件的步骤中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal