备份 HMI 服务器

使用 HMI 服务器备份与还原工具备份正在运行的 HMI 服务器。要备份未运行的 HMI 服务器,可使用 Windows 浏览器(而非此工具)来复制文件。
小贴士:
要备份位于远程计算机上的 HMI 服务器,请结合使用命令行参数与 HMI 服务器备份与还原工具,而非使用图形用户界面。
要备份正在本计算机上运行的 HMI 服务器:
  1. 在
    选择操作
    对话框中,单击
    备份 HMI 服务器
    。
  2. 要将备份保存在
    本地
    计算机上,在
    目标备份路径
    框中,键入或浏览到计算机本地硬盘上的某个文件夹的路径。
  3. 要将备份保存在
    网络
    计算机上,在
    目标备份路径
    框中,键入或浏览到映射驱动器的路径。有关映射网络驱动器的详细信息,请参见 Windows 帮助。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal