停止 HMI 服务器并防止远程客户端将其启动

要还原 HMI 服务器,必须使将被覆盖的目标 HMI 服务器停止运行。
要停止 HMI 服务器并防止远程客户端启动该服务器:
  1. 选择
    开始 > Windows 系统 > 控制面板
    。在“控制面板”中,单击
    系统与维护
    > 管理工具
    ,然后双击
    服务
    。
  2. 在服务列表中,右键单击
    Rockwell HMI Framework
    ,然后选择
    属性
    。
  3. 在
    Rockwell HMI Framework 属性
    对话框中,单击
    常规
    选项卡,然后将
    启动类型
    设置为
    禁用
    。
  4. 重新启动计算机。
    小贴士:
    要远程重启计算机(例如通过远程桌面重启),请打开命令提示符,键入
    shutdown /r
    ,然后按
    Enter
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal