还原概述

执行还原操作时:
  • 如果想要还原至远程计算机,请在想要还原其文件的目标计算机上运行 HMI 服务器备份与还原工具。
  • 如果想要还原多个 HMI 服务器,请单独还原每个服务器。
  • 如果想要重命名 HMI 服务器,请在还原 HMI 服务器之后,在
    FactoryTalk View Studio
    中执行此操作。不要使用 HMI 服务器备份与还原工具重命名服务器。
备注
  • 您无法取消正在进行中的还原操作
    由于 HMI 工程无法回滚到开始还原之前的位置,目前不支持取消还原操作。
  • 恢复自备份以后添加的工程组件
    执行还原操作时,将不会删除自备份以后添加的任何工程组件(标签和报警除外),但可能不会在浏览器树结构中显示这些组件。还原 HMI 服务器工程时,任何在执行备份之后添加的新标签或报警都将丢失。您必须重新创建任何丢失的报警或标签。
  • 您无法阻止还原包含在内的数据记录文件集
    默认情况下将还原任何使用 HMI 服务器存储并包含在备份文件中的数据记录文件集。如果这些文件集已存在于备份 (*.sed) 文件中,则无法阻止还原这些文件集。
    如果您想要排除备份文件集但是无法确定 *.sed 文件中是否包含这些文件集,请再次备份 HMI 服务器并选中
    排除数据记录文件集
    复选框。
  • 您无法将 HMI 服务器还原到远程计算机
    与备份操作不同,不能搭配使用命令行参数和 HMI 服务器备份与还原工具来将 HMI 服务器还原到远程计算机。您只可以在运行 HMI 服务器的目标计算机上执行还原操作。
  • 还原不同 FactoryTalk Directory 中的数据记录模型
    自 FactoryTalk View SE 版本 14.00 起,ODBC 数据库的数据记录配置与特定的 FactoryTalk Directory 绑定。因此,当导入数据记录 MDF 文件或还原其他 FactoryTalk Directory 中带有数据记录的 HMI 服务器时,必须在数据记录模型编辑器的
    设置
    选项卡中输入用户名和密码才能连接到 ODBC 数据库。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal