用于运行 HMI 服务器备份与还原工具的命令行

从命令行运行 HMI 服务器备份与还原工具,以便在不需要用户登录到 Windows 的情况下对 HMI 服务器进行备份或还原。此操作允许工具作为一种 Windows 服务运行。
命令行语法
HMIBackupRestore.exe [/b | /B] {BackupParameterFilePath} | [/r | /R] {RestoreParameterFilePath}
其中:
  • /b
    或
    /B
    表示将要对 HMI 服务器进行备份。
  • {BackupParameterFilePath}
    为备份参数文件的路径和文件名,例如
    C:\HMIBackup\HMIBackup.cfg
    。
  • /r
    or
    /R
    表示将对 HMI 服务器进行还原。
  • {RestoreParameterFilePath}
    为还原参数文件的路径和文件名,例如
    C:\HMIBackup\HMIRestore.cfg
    。
如果适用的 *.cfg 文件与
HMIBackupRestore.exe
文件位于不同的文件夹内,则命令必须包括 *.cfg 文件的完整路径。例如,如果 *.cfg 文件位于
C:\
根目录,则键入
HMIBackupRestore.exe /b C:\HMIBackup.cfg
。
从命令行运行 HMI 服务器备份与还原工具以还原 HMI 工程时,目标机器的 HMI 工程文件夹中必须已存在一个相同名称的工程文件夹。此外,目标工程文件夹中还必须包含一个名称相同的 *.sed 文件。
示例:备份 HMI 服务器
HMIBackupRestore.exe /b C:\HMIBackup\HMIBackup.cfg
示例:还原 HMI 服务器
HMIBackupRestore.exe /r C:\HMIBackup\HMIRestore.cfg
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal