备份选项

默认情况下,使用 HMI 服务器存储的任何数据记录文件集通过该服务器进行备份。
小贴士: DataLogPro 的历史记录不会通过此工具备份。需要手动备份它们。
如果无需对 HMI 服务器上的数据记录文件集进行还原,同时想要限制备份文件大小并减少完成备份所需的时间,请选中
排除数据记录文件集
复选框。
如果您排除了数据记录文件集并希望稍后能进行添加,则无法在不停止目标 HMI 服务器并再次还原的情况下实现此操作。不可对正在运行的 HMI 服务器进行还原。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal