还原 HMI 服务器以覆盖现有 HMI 服务器

可借助 HMI 服务器备份与还原工具,使用通过此工具创建的备份文件将 HMI 服务器还原到现有 HMI 服务器。
开始之前:
  • 确保要还原的 HMI 服务器工程文件 (*.sed) 位于与 HMI 服务器工程文件名称相同的文件夹中。例如,要还原名为
    Packaging.sed
    的备份文件,该文件的路径必须以
    ...\Packaging\Packaging.sed
    结尾。还要确保该文件夹中仅存在一个 *.sed 文件。
  • 请确保要覆盖的目标 HMI 服务器没有运行。要停止 HMI 服务器,请使用
    FactoryTalk View Studio
    。如果可以通过远程客户端启动 HMI 服务器,请暂时禁用 Rockwell HMI Framework 服务。
要使用备份文件覆盖现有 HMI 服务器:
  1. 在 HMI 服务器备份与还原工具中,单击
    还原 HMI 服务器
    。
  2. 在
    源 HMI 服务器路径
    框中,键入或浏览要还原的 *.sed 文件。
  3. 单击
    选择目标 HMI 服务器路径
    ,然后键入或浏览要在计算机本地硬盘或映射网络驱动器上覆盖的 *.sed 文件的路径。
  4. 单击
    开始还原
    。
  5. 还原完成后,使用
    FactoryTalk View Studio
    启动还原的 HMI 服务器。如果将 HMI 服务器设置为随系统启动,请重新启动计算机。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal