删除 HMI 服务器的工程文件

如果还原的 HMI 服务器工程不正确或还原到了错误的计算机,则可能需要删除 HMI 服务器工程文件。
在删除 HMI 服务器工程文件之前,需要停止 HMI 服务器并阻止远程客户端将其启动。
要删除 HMI 服务器工程文件:
  1. 打开 Windows 资源管理器,然后打开 HMI 服务器工程文件所在文件夹。默认情况下,该文件夹的位置为 C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\SE\HMI projects。
  2. 在 HMI 工程文件夹中,删除与您碰巧还原的 HMI 服务器具有相同名称的文件夹。例如,位于 HMI 服务器中名为 Packaging 的文件存储在以下位置:...\RSView Enterprise\SE\HMI projects\Packaging。
    重要提示:
    完成上述操作之后,通过将 Rockwell HMI Framework 服务的
    启动类型
    更改为
    自动
    来再次启用该服务,然后重新启动计算机。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal