将 HMI 服务器还原到新计算机

可借助 HMI 服务器备份与还原工具,使用通过此工具创建的备份文件将 HMI 服务器还原到新计算机。
开始之前:
  • 确保要还原的 HMI 服务器工程的 *.sed 文件位于具有相同名称的文件夹中。例如,要还原名为
    Packaging.sed
    的备份文件,该文件的路径必须以 ...\Packaging\Packaging.sed 结尾。还要确保该文件夹中仅存在一个 *.sed 文件。
  • 创建一个与您想要在 HMI 工程文件夹中还原的 *.sed 文件具有相同名称的文件夹。默认情况下,该文件夹的位置为 C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\SE\HMI projects。
    例如,位于 HMI 服务器中名为 Packaging 的文件存储在以下位置:...\RSView Enterprise\SE\HMI projects\Packaging。
要将 HMI 服务器还原到新计算机:
  1. 在 HMI 服务器备份与还原工具中,单击
    还原 HMI 服务器
    。
  2. 在
    源 HMI 服务器路径
    框中,键入或浏览要还原的 *.sed 文件。
  3. 单击
    选择目标 HMI 服务器路径
    ,然后浏览您在步骤 2 中创建的文件夹。
  4. 单击
    开始还原
    。
  5. 还原完成后,使用
    FactoryTalk View Studio
    启动还原的 HMI 服务器。如果将 HMI 服务器设置为随系统启动,请重新启动计算机。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal