开发应用程序的快速启动步骤

在
FactoryTalk View Studio
中,创建用于监控工厂过程的软件应用程序。以下步骤介绍如何设置和准备应用程序以进行运行。
创建要运行的应用程序。应用程序是硬盘上包含应用程序文件 (*.med) 的文件夹。
步骤 2: 设置通信
在
FactoryTalk View Studio
与使用的硬件和设备之间建立通信。仅可使用对象链接和嵌入进行过程控制 (OPC) 通信。随
FactoryTalk View Studio
安装的默认 OPC 服务器是
FactoryTalk® Linx
。以下步骤假定使用的是
FactoryTalk Linx
。
创建指向这些设备的设备快捷方式。
指定工程在运行时的外观,包括设置图形显示类型和大小、背景颜色、高亮颜色以及其他属性。
创建操作员将用于监视和控制工厂过程的图形画面。
步骤 5: 选择标签
创建设备快捷方式后,可通过标签浏览器获取网络上的标签。根据需要将这些标签分配给画面中的对象。
步骤 6: 设置报警
设置报警,在发生危险或危急情况时通知操作员。
设置数据记录,记录系统运行时发生的情况。
步骤 8: 设置运行时消息画面
设置画面,以在运行时为操作员提供其他信息。可使用画面为操作员提供参考消息、本地消息以及有关系统活动的信息。
设置工程启动时要使用的组件。包括一些设置,如当工程启动时将运行的宏,初始画面以及要使用的数据记录模型(如果有)。
对于 3.20 及更早版本的应用程序和用户,设置用户访问权限,指定不同用户可使用的应用程序部分。对于 4.00 及更高版本的应用程序,安全是通过
FactoryTalk Security
处理的,处理时会验证用户,确认用户在系统中执行特定操作的权限。有关更多信息,请参见 FactoryTalk 帮助。
创建完应用程序后,创建运行时文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal