关于报警

在发生问题时或发生问题前,会生成报警。报警不仅能指示设备或过程在可接受的预定义限制范围内已停止工作,还能指示故障、磨损或过程失常。报警还用于指示即将出现危险情况。
报警是大多数工厂控制应用程序的重要组成部分,因为在出现问题时,操作员必须立即知情。通常,记录报警以及记录报警是否已得到确认同样重要。
报警用于通知操作员存在需要立即处理的情况。发生报警条件时,应用程序可打开报警图形画面,发出声音信号,将消息发送给打印机或画面,将报警触发器值发送给数据源或执行以上操作的任何组合。应用程序中所有触发的报警都会记录到报警历史中。
报警画面
报警可显示在以下图形对象中:
  • 报警列表
  • 报警条
  • 报警状态列表
生成报警
在“报警设置”编辑器中,可定义作为触发器的标签并为其指定触发器值,还可定义在达到触发器值时显示的消息。
配置数据源,当特定事件发生时,标签中的值将更改为触发器值。
例如,对于报警消息
水箱即将溢出
,可以将标签设置为触发器值为 10 的报警消息触发器。配置数据源以监控水箱水位。当水位超过水箱容积的 99% 时,数据源将报警触发器连接的值设置为 10,并向操作员发送消息。
保留报警消息
一旦工程开始运行,应用程序就开始监控触发器连接的报警条件。当发生报警时,应用程序会将关联的消息添加到报警列表。在触发或确认报警 30 秒后保存列表(记录到报警历史中)。如果应用程序因关闭或断电而重新启动,则会保留报警列表。但是,在断电前 30 秒内触发或确认的报警将不会包含在报警历史记录中。在运行时计算机上运行新版本的应用程序时,会删除旧版本的报警列表。
如果将报警列表对象配置为只显示未确认的报警,则不会显示已确认的报警,但这些报警仍保留在存储器中。
小贴士:
  • 要永久记录报警,请在
    报警设置
    编辑器的
    消息
    选项卡中进行配置,将报警消息打印到打印机。
  • 可以在工程启动时从运行时计算机中删除报警记录文件。
设置报警
使用以下编辑器设置报警:
  • 报警设置
    - 设置报警触发器(要监控的标签),定义报警消息及其触发器值并指定要显示的报警窗口。
  • 启动
    - 要启动报警监控功能,选中
    报警
    复选框。
  • 图形画面
    (可选)- 修改默认的 [ALARM] 画面,或自己创建要用于报警的图形画面。例如,如果不想使用声音报警信号,可编辑默认画面来移除
    报警静音
    按钮。
确认报警
当操作员按下
确认报警
按钮、
Enter
按钮或是外部键盘或小键盘上的
Enter
键时,就会确认选中的报警,且如果存在报警音频指示器,还会将其静音。
确认报警后:
  • 如果分配了确认连接,则会将其设置为数据源的报警触发器值。该值的保持时间为操作员按下按钮的时间与通知保持时间中的较长者。可在
    报警设置
    编辑器中分配确认连接并指定保持时间。
    如果保持时间仍然有效且操作员确认了同一个报警的新实例,则会忽略新的确认。
  • 确认报警后,只有在该报警不再与列表的选定报警条件(在
    画面
    选项卡或
    连接
    选项卡(如果分配)中定义)相符时,才会将报警从列表中移除。这意味着,不再处于报警状态但尚未经过确认的报警会在确认时从列表中移除,前提必须是列表的报警条件在确认该报警时处于非活动状态且已确认。
  • 如果操作员按下
    确认报警
    按钮时,确认的报警上具有高亮条,则按钮操作将被忽略。
  • 如果选择了显示
    已确认符号
    列且已经选择了符号(在
    报警
    选项卡中),则确认报警后会在报警的旁边显示该符号。
  • 确认消息不会将报警或消息从报警历史记录中移除。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal