关于数据记录

数据记录和趋势图形对象可用于描绘标签值随时间变化的趋势。
在运行时,如果操作员打开一个包含趋势的图形画面,则趋势会显示来自正在运行的数据记录模型的数据记录文件中的值。数据记录模型指定要在数据记录文件中收集的数据。
使用以下编辑器可设置数据记录:
  • 数据记录模型 - 设置数据记录模型,指定要存储的记录值数,触发数据记录的条件和要监控的标签。
  • 启动 - 通过选中“数据记录”复选框启用数据记录。还可使用该编辑器指定要在运行时使用的数据记录模型。
  • 图形 - 创建一个包含趋势图形对象的图形画面,并设置显示数据记录模型数值的趋势。指定趋势对象的外观、要显示的标签值、启动时间、数据的时间跨度以及数据记录模型的名称。
一旦工程开始运行,便会开始将数值记录到数据记录文件中。文件存满后,将删除最早的数据,以便留出空间来存储新数据。应用程序可针对指定的标签和时间跨度将记录文件中的数据提供给趋势对象。
小贴士:
在关机或断电后重新启动应用程序时,将保留数据记录文件。可以在工程启动时从运行时计算机中删除记录文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal