设置 OPC 通信

FactoryTalk View Studio
是 OPC 客户端。它的功能是与 OPC 服务器通信。随
FactoryTalk View Studio
安装的默认 OPC 服务器是
FactoryTalk Linx
。
FactoryTalk Linx
是一款围绕
FactoryTalk
技术构建的通信服务器,用于辅助开发和运行您的
FactoryTalk View ME
应用。它是兼容 OPC 2.05 的服务器,能在多种平台上运行,从 PanelView Plus 专用终端到桌面计算机。
但可使用第三方 OPC 服务器与应用数据源通信。大多数 OPC 服务器能使用不同的协议与大量不同网络上的设备通信。
可以与连接到 OPC 服务器的 Allen-Bradley 控制器和某些非 Allen-Bradley 设备通信。用于在
PanelView Plus 7
、
PanelView Plus 6
、
PanelView Plus
、
PanelView Plus Compact
或
PanelView Plus CE
终端上运行的应用的 OPC 服务器必须位于运行时计算机上。在
Windows
计算机上运行的应用程序的 OPC 服务器可以是本地服务器,也可以是远程服务器。
要设置 OPC 通信
  1. 设置 OPC 数据服务器,指定 OPC 服务器名称 (ProgID)、主机计算机名(如果服务器是远程服务器)、用户为服务器标注的名称和描述(可选)。
  2. 在 OPC 服务器软件中配置驱动程序。术语和详细过程可能因 OPC 服务器i而异,但是您正在做的是配置服务器同设备特定数据项之间的连接。所选驱动程序类型取决于设备所链接到的网络类型。
  3. 定义 OPC 服务器与每个您想用作数据源的设备之间的网络路径。对于路径,不同的 OPC 服务器使用不同的术语。在 RSLinx 2.x 中,定义从 OPC 服务器到设备的网络路径的别名(名称)称为 OPC 主题。在
    FactoryTalk Linx
    中,路径称为设备快捷方式。其他第三方服务器使用其他术语。如果服务器已正确安装,即能够提供可通过标签浏览器连接的数据项。
  4. 在标签数据库中,定义设备标签。
  5. 在
    标签
    编辑器的
    地址
    框中,指定为标签提供数值的 OPC 项。
有关在
PanelView Plus 7
、
PanelView Plus 6
、
PanelView Plus
、
PanelView Plus Compact
或
PanelView Plus CE
终端上部署 OPC 服务器的信息,请参见服务器文档。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal