示例:固定位置小数点设置

小数点选项 = 固定位置
DigitsAfterDecimalPoint 值 =3。
注释
输入的值
输入面板中显示的值
当固定位置输出为以下设置时写入值连接的值:
去除小数点的值
当固定位置输出为以下设置时写入值连接的值:
显示值
初始值
0.000
按下 Enter 键
9
0.009
9
0.009
90
0.090
90
0.090
900
0.900
900
0.900
9000
9.000
9000
9.000
按下删除按钮
0.000
– 9000
– 9.000
按下 Backspace 键
– 0.900
– 0.090
– 0.009
0.000
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal