为数字输入光标点设置握手

操作员按下
Enter
按钮时,数字弹出小键盘或输入面板会将一个值写入数据源。使用 Enter 键握手可在特定时段内为数据源保存值,以确保会在操作员向值连接发出新值前读取该值。
小贴士:
要使这些设置生效,必须在
连接
选项卡上为 Enter 键和 Enter 键握手分配控件。
要为数字输入光标点设置握手
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击数字输入光标打开
    属性
    对话框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal