为数字输入光标点设置数字选项

使用
数字输入光标点属性
对话框的
数字
选项卡为对象设置数字弹出窗口。
要为数字输入光标点设置数字弹出窗口
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击对象打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    数字
    选项卡。
  3. 选择数字弹出窗口选项:
    • 数字弹出小键盘
    • 数字弹出输入面板
  4. 为弹出窗口指定以下属性:
    • 最大值和最小值
    • 增减幅值(如果存在)
    • 小数点设置
    • 位数(在画面设置中)
  5. 为显示值指定以下属性:
    • 画面设置
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal