数字输入光标点设置连接

使用
数字输入光标点属性
对话框的
连接
选项卡为对象设置标签和表达式。
要为数字输入光标点设置标签和表达式
  1. 在
    图形画面
    编辑器中,双击光标点打开其
    属性
    对话框。
  2. 单击
    连接
    选项卡。
  3. 为以下控件分配标签或表达式:
    值
    一个读写连接。可为该连接分配标签。当操作员按下弹出窗口的 Enter 键或增加值时,应用会将数字值写入标签的数据源。
    如果未分配值连接,当操作员在运行时按下按钮时,则数字弹出窗口不会打开。
    可选表达式
    一个可选写连接。可为该连接分配写表达式。
    应用程序将计算表达式的值,并将结果写入值连接。所有写表达式必须包含一个问号 (?),作为运行时操作员输入值的占位符。
    如果小数点类型是固定位置,且“小数点后的位数”的值非零,则会移除显示值的小数点并使用得到的结果。
    指示器
    一个读连接。可为该连接分配标签或表达式。应用程序可读取数据源的连接值,并更新对象的画面来反映与值对应的状态。
    如果分配表达式,则应用程序会计算表达式的值,并更新对象的画面以反映与值对应的状态。
    如果分配该连接,则光标点在接收到指示器连接的响应之前,不会显示发送到值连接的值。如果未分配该连接,光标点的状态则对应于值连接的值。
    Enter
    一个写连接。可为该连接分配标签。该连接仅接受值 0 和 1。连接决定注册的
    Enter
    键的按下时长。对 Enter 键握手使用该连接。
    Enter 键握手
    一个读连接。可为该连接分配标签或表达式。该连接使用在
    计时
    选项卡中指定的
    握手复位类型
    选项复位 Enter 连接。如果想在数据源数值变化时复位 Enter 连接,则使用该连接来实现 Enter 键握手。
    如果分配一个表达式,则当表达式值符合
    握手复位类型
    选项的条件时,应用会计算表达式的值并复位 Enter 连接。
    示例:写表达式
    最小
    一个可选读连接。如果选中
    数字
    选项卡上的
    使用变量最小值/最大值
    复选框,请为该连接分配标签或表达式。如果取消选中该复选框,则不会读取该连接。
    应用会读取标签或表达式的值,以确定对象可写入数据源中的最小值。
    最大
    一个可选读连接。如果选中
    数字
    选项卡上的
    使用变量最小值/最大值
    复选框,请为该连接分配标签或表达式。如果取消选中该复选框,则不会读取该连接。
    应用会读取标签或表达式的值,以确定对象可写入到数据源的最大值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal