示例:隐式小数点设置

小数点选项 = 隐式
注释
输入的值
输入面板中显示的值
写入浮点值连接的值
写入整数值
连接的值
初始值
0
按下 Enter 键
9
9
9
9
9.50
9.50
9.5
10
9.49
9.49
9.49
9
按下清除按钮
0
– 0.90
– 0.90
按下删除按钮
– 0.9
– 0.
– 0
0
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal