数字输入光标点的运行时错误原因

在运行时,如果发生以下情况,应用程序会将有关光标点的错误记录到诊断中:
未分配连接
如果未分配值连接,则当操作员激活数字输入光标点时,弹出窗口不会显示,并且应用程序将记录一条错误。
终端分辨率太低
如果计算机分辨率太低,不能显示数字弹出小键盘或输入面板,弹出窗口不会显示,应用记录错误。
  • 如果终端的分辨率低于 124x240 像素(宽 x 高),数字弹出小键盘不会打开。
  • 如果终端的分辨率低于 124x68 像素(宽 x 高),数字弹出输入面板不会打开。
增减幅值超过最小值和最大值范围
如果使用按键按钮或光标键增大或减小数值,则会导致数值大于最大值或小于最小值(在
数字
选项卡中设置):
  • 应用程序会记录一条错误。
  • 不会向值连接写入任何内容。
  • 数字输入光标点将停止增减调节,直到释放并再次按下键按钮或光标键。因此,在自动重复模式下,不会继续重复记录错误。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal