自动删除旧数据记录文件

如果在
ME CSVDataLog 属性
ME DataStore Plus 属性
对话框的
常规
选项卡中选择
定期
选项或
在指定时间
选项,可自动删除旧数据记录文件。
要自动删除旧数据记录文件
  1. 双击 CSVDataLog 或 DataStorePlus ActiveX 控件打开其
    属性
    对话框。
  2. 常规
    选项卡的
    删除最旧的文件
    区域中,选中要使用的选项对应的复选框,并指定要应用的设置。
    小贴士:
    如果同时选中这两个复选框,则会在达到最大时间或最大文件数之后删除文件(以先发生的情况为准)。
  3. 单击
    确定
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal