搜索
FactoryTalk View ME 帮助
配置在记录文件中存储所收集数据的方式
可能需要配置在每个记录文件中存储所收集数据的方式。
要配置在记录文件中存储所收集数据的方式:
双击 CSVDataLog 或 DataStorePlus ActiveX 控件打开其
属性
对话框。
在
高级
选项卡中指定各个选项。
单击
确定
。
CSVDataLog 或 DataStorePlus ActiveX 控件的配置
“ME CSVDataLog 属性”对话框“高级”选项卡中的选项
“ME DataStore Plus 属性”对话框“高级”选项卡中的选项
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal