搜索
FactoryTalk View ME 帮助
经过一段时间后启动新记录文件
可能需要在经过特定时间段之后启动新记录文件。
要经过一段时间后启动新记录文件
双击 CSVDataLog 或 DataStorePlus ActiveX 控件打开其
属性
对话框。
在
常规
选项卡中,选择
定期
选项。
选择启动新记录之前要经过的时间段。
单击
确定
。
CSVDataLog 或 DataStorePlus ActiveX 控件的配置
“ME CSVDataLog 属性”对话框“常规”选项卡中的选项
“ME DataStore Plus 属性”对话框“常规”选项卡中的选项
从不启动新记录文件
在指定时间启动新记录文件
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal