嵌入式 - 保证记录速率

本机 ME 数据记录支持的最小扫描速率为 10 毫秒。数据记录器可保证提供的最大精度为 20 毫秒。
无论选择的是 DataStorePlus ActiveX 控件还是数据记录模型,都会为应用程序选择实际的扫描速率。因为网络速度和带宽将确定能够更新标签的速度。
如果需要捕获在 PLC 中以 1 秒为间隔更改的数据,则需要将扫描速率设置为 500 毫秒。这样便可以保证数据捕获精度为 1 秒。本例中,仅可选择内置 ME 数据记录。
如果需要捕获在 PLC 中以 5 秒为间隔更改的数据,则需要将扫描速率设置为 2.5 秒左右。这将保证数据捕获精度为 5 秒。在本示例中,可以选择其中之一。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal