从不启动新记录文件

用户可能要求从不启动新记录文件,但始终记录数据到同一文件。
如需从不启动新记录文件,请执行以下操作
  1. 双击 CSVDataLog 或 DataStorePlus ActiveX 控件打开其
    属性
    对话框。
  2. 常规
    选项卡中,选择
    从不
    选项。
控件将使用 FileLocation 连接中设置的文件名。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal