搜索
FactoryTalk View ME 帮助
在指定时间启动新记录文件
可能需要在指定时间启动新记录文件。
要在指定时间启动新记录文件
双击 CSVDataLog 或 DataStorePlus ActiveX 控件打开其
属性
对话框。
在
常规
选项卡中选择
在指定时间
选项。
在
开始时间
文本框中,键入新记录文件启动的特定日期和时间组合。
一行只能有一个特定组合。应为其他日期和时间组合另起一行。
单击
确定
。
CSVDataLog 或 DataStorePlus ActiveX 控件的配置
在指定时间启动新记录文件的示例
“ME CSVDataLog 属性”对话框“常规”选项卡中的选项
“ME DataStore Plus 属性”对话框“常规”选项卡中的选项
从不启动新记录文件
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal