从 Unicode 文本文件导入文本字符串

可以将 Unicode 文本文件中的文本字符串导入应用。
前提
  • 确保要接收导入文本的应用当前未进行编辑或修改。
  • 通过导出文本在应用程序中创建当前文本的备份文件。从而可以在导入时出现错误或在导入完成前取消导入的情况下还原应用程序的原始文本。
要从 Unicode 文本文件中将文本字符串导入应用程序,请执行以下操作
  1. 语言配置
    对话框中,选择要导入的语言,然后单击
    导入
  2. 导入操作
    对话框中,选择
    将字符串从 Unicode 文件导入 <
    RFC1766
    > 中
  3. 选择从中导入文本字符串的文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal