Excel 电子数据表导入操作故障排除
下表列出了导入 Excel 电子数据表时的常见错误消息及其改正方法。
错误消息 | 描述 |
|---|---|
从 <ExcelFile.xls> 中导入字符串时出错 | 导入操作中发生了一个或多个错误。此消息会记录到 FactoryTalk Diagnostics 。 |
字符串导入被用户中断。 | 导入操作已被用户中断或取消。此消息会记录到 FactoryTalk Diagnostics 和文件 ImportErrors.txt。 |
出现下列任何错误时,“从 < ExcelFile.xls > 中导入字符串时出错”消息会记录到 FactoryTalk Diagnostics ,错误消息会记录到 ImportErrors.txt。 | |
无法导入字符串,因为未安装 Microsoft Excel。 | 如果用户在“字符串导入导出向导”的 选择文件 步骤中单击完成 按钮,但并未在本地计算机上安装 Microsoft Excel,此消息会记录到 ImportErrors.txt。不会启动导入。 |
<RFC1776> 在该应用中不存在。未导入该语言的字符串。 | 应用程序中不存在与电子数据表中某列关联的语言。不会向应用程序中导入该语言的任何字符串,但导入仍将继续进行。 |
<组件类型> 无效。未导入该组件的字符串。 | 电子数据表中字符串的组件类型无效。不会向应用程序导入与字符串定义关联的语言的任何字符串,但导入仍将继续进行。 |
<服务器名称> 在该应用中不存在。未导入该服务器的字符串。 | 应用程序中不存在电子数据表中字符串定义的服务器名称。不会向应用程序导入与字符串定义关联的语言的任何字符串,但导入仍将继续进行。 |
<服务器名称> 不可用。未导入该服务器的字符串。 | 应用程序中存在字符串定义的服务器名称,但引用的 HMI 服务器不可用。不会向应用程序导入与字符串定义关联的语言的任何字符串,但导入仍将继续进行。 |
<服务器名称>_<组件类型>_<组件名称> 在该应用程序中不存在。未导入该组件的字符串。 | 应用程序中不存在电子数据表中字符串的组件名称。不会向应用程序导入与字符串定义关联的语言的任何字符串,但导入仍将继续进行。 |
<服务器名称>_<组件类型>_<组件名称>_<描述> 在该应用中不存在。未导入该描述的字符串。 | 应用程序中不存在电子数据表中字符串的描述。不会向应用程序导入与字符串定义关联的语言的任何字符串,但导入仍将继续进行。 |
<优化的重复字符串引用> 指向的字符串在电子数据表中不存在。未导入具有此优化的重复字符串引用的字符串。 | 优化的重复字符串引用的字符串在电子数据表中不存在。不会向应用程序中导入字符串,但导入仍将继续进行。 |
无法保存 <画面名称>。未导入该组件名称的字符串。 | 无法保存图形画面或全局对象,但导入仍将继续进行。 |
无法导入字符串,因为当前登录用户不具备对此应用程序的写入权限。 | 当前登录用户不具备对应用程序的 Common\Write 安全访问权限。未导入应用程序的字符串。 |
无法导入一个或多个字符串,因为一个或多个单元格的格式不是文本或数字值。 | 服务器名称单元格、组件类型单元格、组件名称单元格、描述单元格或引用列未格式化为字符串或数字值。不会向应用导入该行中的任何语言可切换字符串,但导入仍将继续进行。 |
无法导入一个或多个字符串,因为一个或多个标头单元格的格式不是文本或数字值。 | 标头单元格未格式化为字符串或数字值。导入将停止。 |
提供反馈