从 Excel 电子数据表中导入文本字符串

可以将 Excel 电子数据表中的文本字符串导入应用。
前提
  • 确保要接收导入文本的应用当前未进行编辑或修改。
  • 通过导出文本在应用程序中创建当前文本的备份文件。从而可以在导入时出现错误或在导入完成前取消导入的情况下还原应用程序的原始文本。
要从 Excel 电子数据表中导入文本字符串,请执行以下操作
  1. 语言配置
    对话框中,单击
    导入
  2. 导入操作
    对话框中,单击
    将字符串从 Excel 电子数据表导入到电子数据表中定义的所有应用语言
  3. 选择从中导入文本字符串的文件。
    小贴士:
    从 Excel 电子数据表中进行导入时,将把电子表格中的每一行、每一列导入,直到抵达空白行、空白列。不会导入空白行和空白列后面的内容。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal