导入文本字符串时的注意事项
以下提示适用于将文本字符串导入到应用的情况:
- 如果在导入完成之前取消导入,则任何已更改的文本字符串都不会还原为其原始值。要还原原始文本,请导入原始文本文件的备份。
- 请勿尝试为仅支持单个字符串的属性导入多行文本字符串。否则,换行符或回车符 (\n) 将显示为不可读字符。
- 如果将支持多语言的整个图形库复制到画面文件夹,则所有文本字符串都将与库一并复制。
- 如果设计时使用FactoryTalk Security保护应用,必须对应用拥有通用/读取和通用/写入安全权限才能导入文本字符串。
- 不必检查应用程序中的每个图形画面以验证文本是否已正确导入。如果导入文本时出错,这些错误会自动显示在名为 ImportErrors.txt 的记录文件中。每次将文本导入应用程序时发生错误,都会覆盖错误文件。
- 如果导入文本字符串时出错,或者导入被取消,消息会显示在诊断列表和诊断消息记录文件中。
提供反馈