导入过程中的 Excel 电子数据表检查顺序

将 Excel 电子数据表导入到应用时,导入操作会按以下顺序检查 Excel 电子数据表:
  1. 在应用程序中不存在其语言的语言列
  2. 无效的组件类型
  3. 应用程序中不存在的服务器名称
  4. 应用程序中不存在的组件名称
  5. 应用程序中不存在的描述
  6. 指向电子数据表中不存在的字符串的重复字符串引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal