对 Unicode 文本文件导入操作进行故障排除

下表列出了导入 Unicode 文本文件时的常见错误消息及其改正方法。
x
为文本文件中的行号。
错误消息
描述
“FileName”文件,第 x 行。ComponentType 不是应用的有效组件类型。该字符串未导入。
如果文本文件中的组件类型已修改,则会记录此错误。
打开文本文件并改正组件类型的文本。
“FileName”文件,第 x 行。ComponentName 不是应用的有效组件。该字符串未导入。
如果文本文件中的组件名称已修改,则会记录此错误。
打开文本文件并改正组件名称的文本。
“FileName”文件,第 x 行。字符串引用必须是 1 到 4294967295 之间的无符号长整型值。该字符串未导入。
如果在文本文件中修改了字符串引用编号,并且新字符串引用编号无效,则会记录此错误。
打开备份文本文件,将正确的文本字符串参考号复制到转换的文本文件中。
“FileName”文件,第 x 行。该字符串未在应用程序中使用且未导入。
在以下情况下将记录该错误:
  • 文本文件中的字符串引用编号已修改,且应用程序中未使用新的字符串引用编号。打开备份文本文件,将正确的字符串参考号复制到转换的文本文件中。
  • 文本导出后,对象从应用程序中删除。如果是这样,则忽略错误。
“FileName”文件,第 x 行。字符串定义必须包含在双引号内。该字符串未导入。
如果转换的字符串定义包括嵌入式双引号,但字符串定义本身不在双引号中,则会记录此错误。
打开文本文件,将包含嵌入式双引号的所有字符串定义括在双引号中。例如,字符串定义 Start "Backup motor" 必须像这样括在双引号中:"Start "Backup motor""。
“FileName”文件,第 x 行。无效行格式!
如果导入文件的某行不包含所有组件名称或字符串引用编号字段,则会记录此错误。文件中的下一行继续导入。
打开备份文本文件,将缺失的字段复制到已转换的文本文件中。
无法打开 {FileName.txt}。此文件中的所有字符串均未导入。
如果无法打开文本文件,则会记录此错误。
确保可以在记事本或 Microsoft Excel 中打开选定的文本文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal