添加 ControlNet 扫描器

为了在
FactoryTalk Linx
中配置 ControlNet 扫描器上的 I/O,第一步是在
添加设备
对话框中添加 ControlNet 扫描器卡。
要添加 ControlNet 扫描器
  1. 右键单击虚拟背板(通信树状目录,
    通信设置
    编辑器),然后单击
    添加设备
    。
  2. 从
    添加设备选择
    对话框中选择
    ControlNet 扫描器卡 (1784-PKTCS)
    ,以显示
    ControlNet 扫描器属性
    对话框的
    常规
    选项卡。
    小贴士:
    每个
    PanelView
    设备只能有一个 ControlNet 扫描器。
    请注意,此设备是将配置设备快捷方式的目标设备。还需要注意,
    不必
    在用于开发 ControlNet I/O 配置的工作站上安装 1784-PKTCS。在这种情况下,将能够在工作站上定义配置,但不能测试 HMI 应用程序。
  3. 在
    常规
    选项卡中,输入
    名称
    。默认名称为 1784-PKTCS ControlNet 扫描器。此名称可以更改为不超过 256 个字符,但不能包含句点、左括号或右括号。
  4. 在
    常规
    选项卡中,选择
    节点地址
    。有效值为 1-99 且必须是唯一的。如果输入的地址重复或超出范围,用户将收到一条错误消息。
  5. 在
    常规
    选项卡中,选择
    虚拟背板中的插槽
    字段中的一个编号。有效值为 1-16。有关插槽地址的详细信息,请参见
    ControlNet 扫描器属性,“常规”选项卡设置
    。
  6. 单击
    确定
    保存设置并关闭对话框。
    小贴士:
    当
    PanelView
    设备加载 ControlNet 扫描器配置时,将忽略在配置中指定的虚拟背板插槽编号。因为
    PanelView
    设备的虚拟背板中仅有两个插槽,
    PanelView
    系统本身位于插槽 0 中,所以会改为将 ControlNet 扫描器自动分配到插槽 1。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal